设备定义的数据类型

串行设备具有两个名为“
通道 0
”和“
通道 1
”的通信端口。每个通道都可用作以下串行协议之一:
  • 通用 ASCII
  • Modbus 主站
  • Modbus 从站
下表根据在“
设备定义
”对话框中选择的“
通道
”显示设备的数据类型。
通道
输入数据类型
输出数据类型
通用 ASCII
AB:5000_ASCII:I:1
AB:5000_ASCII:O:0
Modbus 主站
AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
Modbus 从站
AB:5000_ModbusSlave:I:1
AB:5000_ModbusSlave:O:1
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal