“通道 X - Modbus 主站”视图参数

使用“
通道
X
- Modbus 主站
”视图定义 Modbus 主站的特性。
“
通道
X
- Modbus 主站
”视图包含以下参数:
参数
说明
Modbus 格式
确定 Modbus 传输格式是“
Modbus RTU
”还是“
Modbus ASCII
”。
默认情况下为 Modbus RTU。
响应计时器
定义 Modbus 客户端在新传输开始之前等待服务器响应的最短时间。
有效值范围是 0 至 3600000 ms。默认值是 200 ms。
广播暂停
指定数据广播后的延迟。
有效值范围是 0 至 3600000 ms。默认值是 200 ms。
帧间超时
指定接收远程终端单元 (Remote Terminal Unit, RTU) 数据的最长延迟时间。
提示:
仅当“
Modbus 格式
”设置为“
Modbus RTU
”时,此参数可用。
重试计数
指定重试请求的最大次数。
有效值范围是 0 至 127。默认值是 0。
诊断
处于联机状态时,打开诊断对话框,查看 Modbus 主站的性能和错误管理诊断计数器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal