“通道 X - Modbus 主站”视图

使用“
通道
X
- Modbus 主站
”视图可配置 Modbus 主站:
  • 选择 Modbus 传输格式是“
    Modbus RTU
    ”还是“
    Modbus ASCII
    ”。
  • 定义“
    响应计时器
    ”。
  • 输入数据广播后的延迟。
  • 输入重试请求的最大次数。
  • 为“
    Modbus RTU
    ”输入“
    帧间超时
    ”。
  • 打开“诊断”对话框,诊断 Modbus 主站的通信问题。
当“
设备定义
”对话框的“
通道
X
”设置为“
Modbus 主站
”时,“
Modbus 主站
”视图可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal