点xx 诊断参数

“
点xx 诊断
”包含以下参数:
参数
说明
值
短路故障
显示该点上是否存在输出短路或过电流故障。
  • 0 = 无
  • 1 = 存在
空载故障
显示通道上是否存在空载故障。
信号线与输出设备终端通道之间的连接断开时,或从设备上移除可拆卸接线板 (RTB) 时发生空载故障。
  • 0 = 无
  • 1 = 存在
上次故障时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次故障的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果未记录事件时间则为空。
现场电源
显示点上是否存在现场电源。
  • 0 = 存在
  • 1 = 无
现场电源开启时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果未记录事件时间则为空。
现场电源关闭时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果未记录事件时间则为空。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal