诊断输出点的问题

通过“
点
”视图诊断以下计数器问题:
  • 是否存在短路故障。
  • 是否存在空载故障。
在以下情况下,将禁用诊断:
  • 在脱机状态下进行操作。
  • 存在标识不匹配的情况。
诊断输出点的问题
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,在点对应的“
    诊断
    ”列中选择ftdstudioportdiagnosticsv1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal