“计数器0x - 输入”视图参数

“
输入
”视图中显示的参数取决于在“
设备定义
”中选择的计数器模式。使用与计数器模式匹配的表格来确定要在“输入”参数中使用的值。
X1、X2 和 X4 解码模式
参数
说明
成员名称
值
输入 A,B
反相输入
确定是否反转 A 和 B 输入。
C.Counter0x.InvertInputAB
0 = 不反转 AB 输入。
1 = 反转 AB 输入。
输入 A,B
关 -> 开滤波器时间
确定在 A 和 B 输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOffOnFilterAB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 A,B
开 -> 关滤波器时间
确定在 A 和 B 输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOnOffFilterAB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 Z
反相输入
确定是否反转 Z 输入。
C.Counter0x.InvertInputZ
0 = 不反转 Z 输入。
1 = 反转 Z 输入。
输入 Z
关 -> 开滤波器时间
确定在 Z 输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOffOnFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 Z
开 -> 关滤波器时间
确定在 Z 输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOnOffFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
“计数/方向”(内部和外部)模式和“向上/向下脉冲”模式
参数
说明
成员名称
值
输入 A
反相输入
确定是否反转 A 输入。
C.Counter0x.InvertInputA
0 = 不反转 A 输入。
1 = 反转 A 输入。
输入 A
关 -> 开滤波器时间
确定在 A 输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOffOnFilterA
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 A
开 -> 关滤波器时间
确定在 A 输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOnOffFilterA
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 B
反相输入
确定是否反转 B 输入。
C.Counter0x.InvertInputB
0 = 不反转 B 输入。
1 = 反转 B 输入。
输入 B
关 -> 开滤波器时间
确定在 B 输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOffOnFilterB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 B
开 -> 关滤波器时间
确定在 B 输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOnOffFilterB
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 Z
反相输入
确定是否反转 Z 输入。
C.Counter0x.InvertInputZ
0 = 开启时,输入处于活动状态。
1 = 关闭时,输入处于活动状态。
输入 Z
关 -> 开滤波器时间
确定在 Z 输入数据指示“开启”状态之前,信号必须处于“开启”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOffOnFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
输入 Z
开 -> 关滤波器时间
确定在 Z 输入数据指示“关闭”状态之前,信号必须处于“关闭”状态的持续时长。
C.Counter0x.InputOnOffFilterZ
0 = 0 μs (20 ns)
1 = 100 ns
2 = 200 ns
3 = 500 ns
4 = 1 μs
5 = 2 μs
6 = 5 μs
7 = 10 μs
8 = 20 μs
9 = 50 μs
10 = 100 μs
11 = 200 μs
12 = 500 μs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal