“计数器0x - 输入”视图

使用“
输入
”视图为 5069-HSC2XOB4 高速计数器设备进行各个计数器级别的输入配置。
输入参数根据操作模式的不同而不同。工作模式包括:
计数/外部方向模式
B 输入控制计数器的方向。如果 B 输入为低电平(即为 0),则计数器会在输入 A 的上升沿递增。如果输入 B 为高电平(即为 1),则计数器会在输入 A 的上升沿递减。
计数/内部方向模式
InvertDirectionInput 的状态(由用户程序控制)决定计数器的方向。将 InvertDirectionInput 重置为 0 时,计数器会在设备 A 输入的上升沿递增。当 InvertDirectionInput 设置为 1 时,计数器会在 A 输入的上升沿递减。
向上和向下脉冲模式
计数器通道在输入 A 的脉冲出现上升沿时递增,在输入 B 的脉冲出现上升沿时递减。
X1 正交编码器模式
正交编码器连接至输入 A 和 B 时,输入 A 和 B 的相位关系决定着计数方向。如果输入 A 领先于输入 B,则计数器递增。如果输入 B 领先于输入 A,则计数器递减。
X2 正交编码器模式
工作原理类似于 X1 正交编码器模式,但分辨率是 X1 的两倍。
X4 正交编码器模式
工作原理类似于 X1 正交编码器模式,但分辨率是 X1 的四倍。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal