“点”视图参数(输入设备)

“
点
”视图包含以下参数。
小贴士:
可用参数取决于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。
“输入点”参数
参数
说明
点
指示应用此配置的点编号。
点模式
确定关联点的输入模式。
  • “
    未使用
    ”。不使用输入。
  • “
    安全脉冲测试
    ”。脉冲测试在该输入电路上执行。必须使用测试源作为此电路的 24V 源。脉冲测试可检测 24 V 短路和其他输入的通道间短路。
  • “
    安全
    ”。输入为安全输入。
测试源
指定与脉冲测试相关联的输出终端。该参数的可用性取决于设备以及“
点模式
”是否设置为“
安全脉冲测试
”。
输入延迟时间
关 -> 开
定义从关到开的转换延迟的时间量。仅当输入触点在打开延迟时间过后仍保持打开状态时,输入才会打开。这样可防止因触点弹跳而导致输入数据快速变化。
默认值为 0 ms。
输入延迟时间
开 -> 关
定义从开到关的转换延迟的时间量。仅当输入触点在关闭延迟时间过后仍保持关闭状态时,输入才会关闭。这样可防止因触点弹跳而导致输入数据快速变化。
默认值为 0 ms。
转换时间限制
定义设备忽略输入检测中的差异以使缓慢变化的信号不会报告故障的时间量。
选择一个介于 2 ms 到 500 ms 之间的值。输入差异故障报告会按所选值延迟。默认值为 100 ms。
“转换时间限制
”适用于固件版本为 2.011 或更高版本的设备。
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
输入错误锁定时间
定义输入设备为确保控制器能够检测到错误并提供更准确的诊断而保持错误的时长。
有效值范围为 0 ms 到 65,530 ms,增量为 10 ms。锁定错误的时间量取决于 RPI、安全任务看门狗和其他特定于应用程序的变量。默认值为 1,000 ms。
“测试输出点”参数
参数
说明
点
指示应用此配置的点编号。
点模式
确定点的测试输出模式。可用选项取决于设备。
  • “
    未使用
    ”。不使用测试输出。
  • “
    脉冲测试
    ”。使用测试输出点作为脉冲测试源。
  • “
    电源
    ”。将测试输出用作电源。
  • “
    静音灯
    ”。测试输出连接到指示灯。仅当“
    设备定义
    ”对话框中的“
    静音灯点
    ”设置为“
    点 02
    ”、“
    点 03
    ”或“
    点 02 和 03
    ”时才可用。
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal