诊断点问题

使用“
点xx 诊断
”对话框,可以查看各个点的诊断信息。在下列情况下,诊断不可用:
  • 在脱机状态下进行操作。
  • 存在标识不匹配的情况。
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    点
    ”。
  2. 在“
    点
    ”视图中,在要诊断的点对应的“
    诊断
    ”列中,选择 diagnostic-icon。
  3. 在“
    点xx 诊断
    ”中,查看点的诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal