“点”视图(输出设备)

使用“
点
”视图可以:
  • 查看输出设备的点的汇总。
  • 在以下情况下配置各个输出点的行为:
    • 出现通信故障且设备进入故障模式。
    • 控制器转换到编程模式。在编程模式下,控制器的输出被忽略,并且输出会根据所选行为变化。
    • 当控制器处于编程模式时出现通信故障。
  • 配置其他参数并诊断输出点的问题。不适用于所有输出设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal