搜索
PointMax 高速计数器/SSI 编码器模块 Add-on 配置文件联机帮助
“设备定义” - “SSI”视图
使用“设备定义”对话框中的“
SSI
”查看和配置 SSI 特定的设置。
当在“设备定义”对话框中将“编码器类型”设置为 HSC 时,此视图不可用。
“设备定义”视图
“设备定义” - “SSI”视图参数
“设备定义” - “SSI”视图参数(只听)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal