搜索
PointMax 高速计数器/SSI 编码器模块 Add-on 配置文件联机帮助
“设备定义”视图
使用“
设备定义
”可以:
定义设备版本。
选择电子键控。
配置特定于设备的设置。
小贴士:
参数基于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。
“设备定义” - “概述”视图
“设备定义” - “计数器”视图
“设备定义” - “SSI”视图
“设备定义” - “窗口”视图
“设备定义” - “输出分配”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal