搜索
PointMax 安全数字 I/O 模块 Add-on 配置文件联机帮助
“点xx 诊断”视图
使用“
点xx 诊断
”可以在设备联机时查看特定点的诊断信息。
要查看点xx 的诊断情况,请在“
输入点
”、“
测试输出点
”或“
点
”视图中选择“诊断”。
“点xx 诊断”视图参数 (5034-IB8S)
“测试输出点xx 诊断”视图参数 (5034-IB8S)
“点xx 诊断”视图参数 (5034-OB8S)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal