“校准向导”参数

“
校准向导
”包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
校准
标识要校准的通道。
选中待校准通道编号所对应的复选框。
校准范围
显示通道当前已配置的值。值根据所选的输入类型显示。
校准增益
根据模块的报告显示校准增益值。
校准偏移量
根据设备的报告显示偏移量(以信号单位计)。
校准状态
显示校准进行时各通道的校准状态。
成组校准通道
如果要将多个通道作为一个组进行校准,请选中此复选框。
一次校准一个通道
选中此复选框可一次校准一个通道。
参考下限
显示通道的参考下限信号值。
参考上限
显示通道的参考上限信号值。
状态
为已启用的通道显示在校准过程中读取的值。
  • “正常”- 指示参考信号在可接受的范围内。
  • “错误”- 指示参考信号不在可接受的范围内
如果“状态”显示“错误”,请检查有错误的通道,然后选择“重试”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal