“校准向导”视图(输入模块)
使用此向导可以校准模拟模块。要执行校准过程,模块必须处于禁用状态,或处于联机状态且控制器处于编程模式下。
校准输入模块时,使用电流、电压或欧姆校准器将信号发送到校准它的模块。
“校准向导”中提供以下选项:
- 成组校准通道:小贴士: 此选项的作用是同时对所有选定的通道应用一个参考信号。
- 进入校准模式。
- 将参考下限信号附加到所有选定的通道。
- 对所有选定的通道进行采样。
- 将参考上限信号附加到所有选定的通道。
- 对所有选定的通道进行采样。
- 完成校准。
- 一次校准一个通道:小贴士: 使用此选项来为所选通道逐个应用参考信号,然后再移动到下一个通道。
- 进入校准模式。
- 对于首个选定的通道,附加参考下限信号。
- 对首个选定的通道进行采样。
- 对于首个选定的通道,附加参考上限信号。
- 对首个选定的通道进行采样。
- 完成对首个选定通道的校准。
- 对剩余的选定通道重复上述步骤。
提供反馈