“端口配置”视图参数

“
端口配置
”视图包含以下参数:
小贴士: 仅当项目处于联机状态时,这些参数才可用。
参数
说明
刷新
检索和显示设备中的最新信息。
设置
将待定编辑写入设备。
小贴士:
  • 必须先禁用适配器。
  • 连接可能会中断。在继续执行操作前,请确保此时的中断是可接受的。
  • 只有在存在待定编辑且设备配置文件中没有通信错误时,“
    设置
    ”才可用。
以太网
端口
显示端口号。
启用
选中或清除复选框可启用或禁用该端口。
链路状态
显示网络上端口通信的状态。
自动协商
指示设备将自动选择最佳通信方法。如果取消选中该选项,则必须手动设置端口速度和双工。
速度 - 选中
指定用于收发数据的已配置端口速度。可用选项取决于设备。
小贴士: 如果选择了“自动协商”,则“选定的速度”不可用。
速度 - 当前
显示端口当前收发数据的实际速度。
双工 - 选中
指定配置的端口双工设置:
  • “半”- 指示每次在一个方向上收发数据。
  • “全”- 指示同时在两个方向上收发数据。
小贴士: 如果选择了“自动协商”,则“选定的双工”不可用。
双工 - 当前
显示端口当前收发数据所使用的实际双工方法。
端口诊断
打开“端口诊断”对话框可查看端口的接口和介质计数器。
NFC
启用近场通信 (Near Field Communication, NFC)
选中后,NFC 将处于启用状态。要禁用 NFC,请清除该复选框。
如果清除该复选框,NFC 将处于禁用状态。要启用 NFC,请使用旋转开关将模块重置为出厂默认状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal