“端口配置”视图

使用“
端口配置
”可查看和配置端口设置。这些设置定义了端口与相连设备之间收发数据的方式。“
端口配置
”视图仅适用于带嵌入式以太网端口的设备,并且只有当设备联机时才显示已配置的值。
重要提示:
配置端口设置需要向设备写入数据,此操作将中断与控制器及通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。在继续执行操作前,请确保此时的连接中断是可接受的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal