“服务器”视图参数

参数
说明
启用
通过选中或清除复选框启用或禁用端口。
名称
显示端口的名称。
端口
显示端口号。
协议
显示协议是传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 还是用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP)。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将待定编辑写入设备。
  • 将数据写入设备会中断对设备和对 SNMP 客户端或网页浏览器的访问。在继续执行操作前,请确保此时的中断是可接受的。
  • 只有在存在待定编辑且设备配置文件中没有通信错误时,此参数才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal