“服务器”视图

使用“
服务器
”视图来启用和禁用设备作为服务器时使用的传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP) 或用户数据报协议 (User Datagram Protocol, UDP) 端口。EtherNet/IP 使用 TCP/IP 或 UDP/IP 进行通信。如果设备配置文件与可配置的 TCP 或 UDP 服务器联机,使用此设置可以:
  • 启用或禁用端口。
  • 查看有关 TCP 或 UDP 端口的信息。
  • 刷新通信以从设备获取最新的端口信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal