更改设备定义

在“
设备定义
”对话框中,使用“
概述
”视图更改设备的定义。
先决条件
  • 确认设备的父控制器处于脱机状态。
更改设备定义
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    概述
    ”。
  2. 在“
    概述
    ”视图中,选择“
    设备定义
    ”。
  3. 在“
    设备定义
    ”对话框中,根据需要配置参数。
  4. 单击“
    确定
    ”可完成更改并关闭对话框。
  5. 在“应用更改”对话框中,选择“
    是
    ”以更新适当的值并返回到“
    概述
    ”视图。
    数据将从以前定义的设置中恢复或设置为其默认值(视情况而定)。配置则根据新设备定义的需要来更新。
  6. 选择“
    确定
    ”以对项目进行更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal