“设备定义”对话框 -“概述”视图参数

小贴士:
  • 可用参数和值取决于正在配置的设备。对设备不适用的参数和值将被隐藏。
  • 这些参数在“运行”模式下灰显。
参数
说明
设备类型
显示配置设备期间选择的设备类型。
更改类型
更改设备类型和版本。
名称
指定设备名称。
该名称必须符合 IEC_61131 标准。如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。在联机状态下,不能更改此名称。
说明
指定设备说明。
如果说明的字符超出最大长度 512 个字符,软件将忽略超出部分的字符。
以太网地址
指定设备的 IP 配置。
  • 专用网络
    。请输入 1 到 254 之间的值。
  • IP 地址
    。输入唯一的 IP 地址,以标识 IP 网络中的每个节点。
  • 主机名
    。输入完全限定域名,如
    device
    .
    yourcompany
    .com
    。
系列
指定设备系列。
仅当处于联机状态时,此参数才可用。
版本
指定设备的版本。此值仅显示适用于所选设备系列的主版本。
  • 主版本 = 1 或 2(默认值)
  • 次版本 = 001 至 255
仅当处于联机状态时,此参数才可用。
电子键控
指定设备的电子键控。电子键控会将工程中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 兼容模块
  • 完全匹配
  • 禁用键控
有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
点
指定要配置的 I/O 通道的数量。如果选择 16,则必须配置全部 16 个通道。如果选择 8,则可以选择仅配置 8 个通道。
有效值包括:
  • 16
    (默认值)
  • 8
连接
针对配置的设备类型确定以下选项:
  • 可用的输入数据和输出数据选项
  • 设备和控制器之间所传输数据的类型
  • 完成配置时生成的标签
可能的值包括:
  • “
    数据
    ”(默认值)
  • 只听数据
  • 数据和以太网状态
  • 事件数据
  • 事件只听数据
  • 事件和以太网状态数据
  • 已规划的输出
  • 已规划的输出和以太网状态
MAOC 兼容数据
指定数据是否与运动配备输出凸轮 (Motion Arm Output Cam, MAOC) 指令兼容。如果数据与 MAOC 不兼容,则无法将此设备与 MAOC 指令配合使用。
可能的值包括:
  • 否
    (默认值)
  • 是
    (仅当“
    点
    ”设置为“
    16
    ”时可用)。将所有通道切换为输出。
此参数适用于主版本为 2 的设备。
时间戳
指定时间戳点分配。
  • 按点
    (默认值)。仅对“数字输入,时间戳”启用时间戳。
  • FIFO
    。仅对“数字输入,FIFO”启用时间戳。
    提示:当“
    连接
    ”设置为“
    事件数据
    ”、“
    事件和以太网状态数据
    ”或“
    事件只听数据
    ”时,此选项不可用。
  • “
    无
    ”。既不启用“数字输入,时间戳”,也不启用“数字输入,FIFO”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal