搜索
1783 Stratix 交换机
“交换机配置”视图
使用“
交换机配置
”视图可配置交换机的基本设置。使用“
交换机配置
”视图可以:
输入 IP 地址和其他基本设置。
输入交换机的触点和地理位置。
设置管理 VLAN 的名称和 ID。
对于 Stratix 5000 交换机,配置以下附加设置:
选择“
生成树模式
”。
启用双电源报警。
小贴士:
配置交换机后,将显示数据。
交换机配置
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal