搜索
1783 Stratix 交换机
“端口阈值”视图
使用“
端口阈值
”视图可为每个活动端口设置广播、单播和多播通信量的传入和传出阈值限制。这些限制有助于确定可接受的性能水平。
如果发生意外的网络事件并且已超出阈值,则有两个位置会显示“是”值:
“
端口状态
”视图中的相应列
“
交换机状态
”视图中的“
任一端口上的通信量超过
”参数
小贴士:
联机时配置端口阈值设置。大多数数据仅在设备联机时显示。
端口阈值
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal