搜索
1783 Stratix 交换机
“端口安全”视图
使用“
端口安全
”视图可启用和配置端口安全。端口安全会限制可基于 MAC 地址连接到交换机端口的设备。MAC 地址也称为以太网地址、物理地址或硬件地址。网络上的每个节点都分配了唯一的 MAC 地址。
小贴士:
联机时配置端口安全设置。大多数数据仅在设备联机时显示。
端口安全
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal