搜索
1783 Stratix 交换机
“端口配置”视图
使用“
端口配置
”视图可配置与交换机相连的设备的基本端口设置。这些设置定义了交换机与相连设备之间收发数据的方式。使用此视图可以:
启用端口。
如果希望端口和设备自动协商历速度和双工模式,请选中此复选框。
选择端口速度和双工模式。
小贴士:
仅当设备处于联机状态时,才能配置端口。大多数数据仅在设备联机时显示。
端口配置
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal