PoE 视图

使用
PoE
视图可配置以太网供电 (Power over Ethernet, PoE) 端口。PoE 通过单根以太网电缆为终端设备提供电力和数据。使用
PoE
视图可以:
  • 查看 PoE 状态。
  • 限制支持的总功率。
  • 配置各个端口的模式和电源设置。
对于大多数应用,默认配置(自动模式)便已足够,无需进行进一步配置。这些设置可以自定义。例如,要为 PoE 端口提供更高的功率优先级,请将“
模式
”设置为“
静态
”并分配要使用的功率。或者,要在端口上禁止高功率设备,请将“
模式
”设置为“
自动
”并指定功率限制。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
有关 PoE 的更多信息,请参阅
《Stratix 管理型交换机用户手册》
(出版号
1783-UM007
)。
重要提示:
当端口的 PoE 配置设置发生更改时,端口将断电。端口是否再次加电取决于新配置、其他 PoE 端口的状态以及功率预算的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal