“新建条目”对话框参数

“
新建条目
”对话框包含以下参数:
参数
说明
可用条目数
显示交换机上可用的转换条目数。交换机最多支持 128 个转换条目。
条目类型
定义要添加到转换表中的条目类型。
  • 单个 – 单个 IP 地址;“
    范围
    ”和“
    子网掩码
    ”字段处于禁用状态
  • 范围 – IP 地址范围;“
    子网掩码
    ”字段处于禁用状态
  • 子网 – 子网中的所有地址;“
    范围
    ”字段处于禁用状态
起始公共 IP 地址
指定设备的公共地址或起始地址。
公共 IP 地址必须唯一。不同的 NAT 实例中可以有重复项,但在同一个实例中不能有重复项。同一公共 IP 地址可以同时出现在同一实例的“专用到公共 NAT 表”和“公共到专用 NAT 表”中。
“
起始专用 IP 地址
”无效会导致“
有效专用地址
”字段为空。
如果“
条目类型
”为“
子网
”,则“
起始公共 IP 地址
”必须与子网掩码的大小相对应。有关更多详细信息,请参阅 起始公共 IP 地址。
起始专用 IP 地址
指定专用子网中设备的现有地址或起始地址。
专用 IP 地址必须唯一。不同的 NAT 实例中可以有重复项,但在同一个实例中不能有重复项。同一专用 IP 地址可以同时出现在同一实例的“专用到公共 NAT 表”和“公共到专用 NAT 表”中。
“
起始专用 IP 地址
”无效会导致“
有效专用地址
”字段为空。
如果“
条目类型
”为“
子网
”,则“
起始专用 IP 地址
”必须与子网掩码的大小相对应。有关更多详细信息,请参阅 起始专用 IP 地址。
范围
指定要包含在范围中的地址数。有效值在 1-128 之间。默认值是 1。
提示
:范围中的每个地址计为一个转换条目。交换机最多支持 128 个转换条目。
子网掩码
指定要转换的地址的有效子网掩码列表。有效值:
  • B 类:255.255.0.0
  • C 类:255.255.255.0
  • C 类部分:
    • 255.255.255.128(每个转换条目提供 128 个地址)
    • 255.255.255.192(每个转换条目提供 64 个地址)
    • 255.255.255.224(每个转换条目提供 32 个地址)
    • 255.255.255.240(每个转换条目提供 16 个地址)
有效公共地址
显示唯一公共地址或唯一公共地址范围以表示设备。
有效专用地址
显示专用子网上配置为进行转换的设备的现有地址或现有地址范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal