搜索
1783 Stratix 交换机
NAT 视图
使用
NAT
视图可创建和修改网络地址转换 (Network Address Translation, NAT) 实例。NAT 实例包含用于定义每个地址转换以及其他配置参数的条目。
在
NAT
视图中,您可以:
删除 NAT 实例。
创建 NAT 实例。
编辑现有 NAT 实例。
查看有关 NAT 实例的诊断信息。
查看所有 NAT 实例的诊断数据。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
网络地址转换
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal