搜索
1783 Stratix 交换机
“添加/编辑 NAT 实例 - 公共到专用”视图
使用“
公共到专用
”视图可配置转换为专用子网上的 IP 地址的公共 IP 地址。“
公共到专用
”表中尚未发送到交换机的任何行都用星号表示。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
网络地址转换
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal