搜索
1783 Stratix 交换机
“添加/编辑 NAT 实例 -概述”视图
使用
“
概述
”视图可配置 NAT 实例。
在
“
概述
”视图中,您可以:
创建新的专用 IP 地址(该地址将转换为公共子网上的 IP 地址)。
将 VLAN 分配给 NAT 实例。
使公共子网上的设备能够与专用子网上的设备进行通信。
“
专用到公共
”表中尚未发送到交换机的任何行都用星号表示。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
网络地址转换
刷新与交换机的通信
将配置设置发送到交换机
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal