“设备级环网”视图

使用“
设备级环网
”视图可在环网中启用 DLR 并查看有关 DLR 网络的信息。DLR 网络是一个单故障容错环网,无需使用更多交换机,即可自动实现设备互联。
使用“
设备级环网
”视图可以:
  • 为最多三个已配置的环网启用 DLR
  • 选择环网端口
  • 查看交换机是否为环网管理程序
  • 查看环网的状态
  • 查看是否启用了冗余网关
  • 查看冗余网关状态
  • 查看动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器的角色
  • 查看 DHCP 服务器的状态
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal