“DHCP 地址分配”视图
使用“
DHCP 地址分配
”视图可查看和配置 DHCP 持久性。动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 可自动将可用地址池中的 IP 地址信息分配给网络中新连接的设备(DHCP 客户端)。如果设备离开并重新加入网络,则设备将接收下一个可用的 IP 地址,该地址可能与以前相同,也可能不同。将交换机设置成作为 DHCP 服务器运行,以提供 DHCP 持久性。使用 DHCP 持久性时,可以为每个端口分配特定的 IP 地址,确保连接到给定端口的设备获得相同的 IP 地址。
数据仅在设备联机时显示。
提供反馈