“智能端口和 VLAN”视图
使用“
智能端口和 VLAN
”视图可分配智能端口角色并分配 VLAN 类型和 ID。
小贴士:
在联机状态下,此视图中的参数可用。
智能端口角色是端口的推荐配置。这些配置称为端口角色。使用智能端口可以:
- 优化交换机连接,并确保来自交换机端口的通信量的安全性、传输质量和可靠性。
- 防止由于端口配置错误导致问题。小贴士:端口角色基于连接到交换机端口的设备类型。在选择智能端口之前,请务必确定将哪个端口连接到哪种类型的设备。
使用 VLAN 可以:
- 对用户进行分组,并对不同的用户类型强制实施权限和限制,隔离不同类型的通信量以保持传输质量,并最大程度地减少逻辑段之间的多余通信量。
- 隔离不同类型的用户,并减少不断检查网络资源请求这一管理工作。小贴士:连接到同一 VLAN 中的交换机端口的设备只能相互通信,并且可以共享相同的数据。
提供反馈