创建或编辑 VLAN

使用“
智能端口和 VLAN
”视图可创建新 VLAN 或编辑现有 VLAN。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
创建新 VLAN 或编辑现有 VLAN
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    智能端口和 VLAN
    ”。
  2. 在“
    智能端口和 VLAN
    ”视图中,执行以下两项操作之一:
    • 要创建新 VLAN,请选择 add
    • 要编辑现有 VLAN,请选择 edit
  3. 在“
    添加/编辑 VLAN
    ”中,根据需要配置参数。
    小贴士:
    在创建新 VLAN 时,请为 VLAN 指定名称和唯一 ID 编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal