搜索
1783 Stratix 交换机
“时间同步配置”视图
使用“
时间同步配置
”视图可通过“时间同步配置”同步端口。“时间同步”与网络中设备的纳秒精度实时时钟同步。通过使用最佳主时钟选择,交换机可标识连接到具有最佳时钟源的设备的交换机端口。然后,交换机会将其内部时钟与最佳时钟源同步,并且交换机端口将设置为主控状态。网络中最精确的时钟源称为主时钟。
数据仅在设备联机时显示。要配置时间同步,设备必须处于联机状态,并且“
启用时间同步
”复选框处于选中状态。
“时间同步配置”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal