“时间同步配置”视图参数
“
时间同步配置
”视图包含以下参数。
小贴士:
可用参数因选择的“时钟类型”不同而异。
参数 | 说明 |
|---|---|
时钟类型 | 指示为配置选择的时钟类型。根据选择的不同,可用于配置的附加参数会有所不同。可用的值:
|
时钟标识 | 显示从交换机读取并用于标识时钟的值。 |
主时钟选择优先级 1 | 指示主时钟相对于系统中其他时钟的主优先级。可用值为 0 到 255。最高优先级为零 (0)。 |
主时钟选择优先级 2 | 指示主时钟相对于系统中其他时钟的次优先级。可用值为 0 到 255。最高优先级为零 (0)。 |
与主时钟的偏移量 | 显示本地时钟与主时钟之间的偏移值。 |
端口 | 显示为配置选择的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)、底座或扩展模块编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展模块,3 表示第二个扩展模块)以及特定端口号。 例如:
|
启用时间同步 | 指示已启用设备上的端口配置。如果取消选中该选项,则禁用端口配置。 |
时间同步状态 | 显示设备上时间同步端口的当前状态。可用的值:
|
延迟请求 | 确定在交换机端口处于主控状态时建议向所连接设备发送延迟请求消息的时间间隔。可用值为 -1 到 6。默认值为 5 (32 秒)。 |
公告超时 | 确定在交换机选择新的父时钟或主时钟之前,在未收到来自父时钟或主时钟的公告消息的情况下必须传递的公告间隔数。可用值为 2 到 10。默认值是“ 3 ”。 |
公告间隔 | 确定公告间隔的长度。可用值为 0 到 4。默认值是“ 1 ”。 |
同步间隔 | 确定同步间隔的长度。可用值为 -1 到 1。默认值是“ 0 ”。 |
同步故障限制 | 确定同步故障数限制。可用值为 50 到 500,000,000。默认值是“ 500,000,000 ”。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈