查看 PRP 网络的状态

并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 需要两个独立的物理网络才能运行。这两个网络称为 LAN A 和 LAN B。
Stratix 5400 和 5410 交换机具有用于 PRP 通道组的指定端口。PRP 通道组是将两个千兆以太网物理端口聚合到单个链路的逻辑接口。在该通道组中,编号较小的千兆以太网成员端口是连接到 LAN A 的主端口。编号较大的端口是连接到 LAN B 的辅助端口。
使用“
并行冗余协议
”和“
通道组 X
”视图可以查看 PRP 成员端口并监控 PRP 网络上每个 LAN 的运行状况。
小贴士:
仅当应用程序处于联机状态且已启用链路冗余实体时,PRP 通道组和诊断信息才可用。
查看并行冗余协议网络的状态
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    并行冗余协议
    ”以查看 Stratix 交换机的成员端口的状态。
    小贴士:
    只有“
    通道组 1
    ”设置可用于 Stratix 5400。“
    通道组 1
    ”和“
    通道组 2
    ”设置均可用于 Stratix 5410。
  2. 在视图导航中,展开“
    并行冗余协议
    ”,然后选择“
    通道组 1
    ”,以查看“通道 1”组中 LAN 的统计数据。
    小贴士:
    对于 Stratix 5410 交换机,选择“
    通道组 2
    ”以查看“通道 2”组中 LAN 的统计数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal