监控 DLR 状态
使用“
设备级环网
”视图可监控 DLR 网络的状态。先决条件
- 必须处于联机状态并正在与交换机通信。
要监控 DLR 网络
- 在设备的选项卡上,选择“设备级环网”。
- 根据需要执行以下操作之一:
- 要查看交换机和端口,请选择“设备级环网”。
- 要查看环网,请展开“设备级环网”,然后选择“环网 X”。例如,选择“环网 1”可查看有关环网 1 的信息。最多可以有三个环网。
- 要查看环网上的冗余网关,请展开“设备级环网”,展开“环网 X”,然后选择“冗余网关”。
- 要查看统计信息,请展开“设备级环网”,展开“环网 X”,然后选择“统计数据”。
- 要查看环网中的设备,请展开“设备级环网”,展开“环网 X”,然后选择“成员”。
提供反馈