配置 DLR 网络

使用“
设备级环网
”视图可配置 DLR 网络。DLR 适用于选定的交换机模型和端口。
先决条件
  • 交换机处于联机状态且正在通信。
  • 交换机在环网中运行。
要配置 DLR 网络
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    设备级环网
    ”。
  2. 在“
    设备级环网
    ”视图中,在环网的“
    启用
    ”列中,选中此复选框可在交换机端口上启用 DLR。
  3. 为“
    端口 1
    ”和“
    端口 2
    ”选择环网端口。
    小贴士:
    端口 1
    ”和“
    端口 2
    ”不能设置为同一个端口。选择端口后,该端口将不可用于其他端口。
  4. 选择“
    设置
    ”可将设置发送到交换机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal