启用上行链路端口

使用“
冗余网关
”视图可启用上行链路端口。
要为冗余网关启用上行链路端口
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    设备级环网
    ”,然后展开“
    环网 X
    ”。
  2. 选择“
    冗余网关
    ”。
  3. 在“
    冗余网关
    ”视图的“
    启用
    ”列中,选中要启用的上行链路端口旁边的复选框。
  4. 选择“
    设置
    ”以将更改发送到交换机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal