配置冗余网关

使用“
冗余网关
”视图可配置冗余网关的属性。
先决条件
  • 交换机处于联机状态且正在与交换机通信。
  • 交换机在环网中运行。
要配置冗余网关
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    设备级环网
    ”,然后展开相应的“
    环网
    ”。
  2. 选择“
    冗余网关
    ”。
  3. 在“
    冗余网关
    ”视图中,选择“
    启用冗余网关
    ”以针对设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 启用冗余网关。
  4. 填写以下参数:
    • 播发间隔
    • 播发超时
    • 优先顺序
  5. (可选)选择“
    启用发送学习更新帧
    ”以使冗余网关发送学习更新消息。配置将立即生效。
  6. 选择“
    设置
    ”以将更改发送到交换机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal