编辑 DHCP 池

使用“
DHCP 池
”视图可编辑现有 DHCP 池的属性。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
  • DHCP 已启用。
要编辑现有 DHCP 池
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    DHCP 池
    ”。
  2. 在“
    DHCP 池
    ”视图中,选中要编辑的池对应的复选框,然后选择 edit
  3. 在“
    添加/编辑 DHCP 池
    ”中,根据需要修改参数。
  4. 选择“
    设置
    ”以将更改发送到交换机。
    小贴士:
    可能需要在“
    输入密码
    ”对话框中输入密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal