复制配置文件或 IOS 映像
使用“
SD 闪存卡同步
”视图可在有 SD 闪存卡时,将配置文件和交换机操作系统复制到 SD 闪存卡或从 SD 闪存卡中复制。配置文件包括 config.text 和 vlan.dat 文件。先决条件
- 设备处于联机状态。
要将配置文件或 IOS 映像复制到 SD 卡
- 在设备的选项卡上,选择“SD 闪存卡同步”。
- 在“SD 闪存卡同步”视图的“从交换机复制至 SD 闪存卡”部分或“从 SD 闪存卡复制至交换机”部分中,根据需要选择以下两个按钮之一:
- “复制配置”- 复制配置文件。
- “复制 IOS 映像”- 复制 IOS 映像。小贴士:如果您将多个 IOS 映像同步到交换机的机载闪存,则可能会遇到无法同步的问题。解决方法是使用 CLI 手动清理足够的闪存空间。
- 如果出现一则询问您是否覆盖文件的消息,请选择“是”。
提供反馈