“SD 闪存卡同步”视图参数
“
SD 闪存卡同步
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
SD 闪存卡状态 | |
存在 SD 闪存卡 | 显示“ 是 ”或“否 ”以指示是否存在 SD 卡。如果卡不存在,页面中的其余选项将显示为空或灰显。 |
SD 闪存卡状态 | 显示 SD 卡的状态。可用值如下:
|
同步状态 | |
配置文件 | 显示 SD 卡上 config.text 和 vlan.dat 文件的当前同步状态以及交换机的机载闪存。可用值如下:
|
IOS 映像 | 显示 SD 卡上 IOS 映像的当前同步状态以及交换机的机载闪存。可用值如下:
|
从 SD 闪存卡复制至交换机 | 将配置文件或 IOS 映像从 SD 卡复制到交换机的板载闪存。
|
从交换机复制至 SD 闪存卡 | 将配置文件或 IOS 映像从交换机的板载闪存复制到 SD 卡。
|
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
提供反馈