为环网管理程序分配优先顺序值
使用“
高级网络配置
”对话框可为环网管理程序分配优先顺序值。要为环网管理程序分配优先顺序值
- 在设备的选项卡上,展开“设备级环网”,然后选择“环网 X”。
- 在“环网 X”视图中,选择“启用管理程序模式”。小贴士:配置将立即生效。
- 选择“高级”。
- 在“高级网络配置”的“管理程序优先顺序”字段中,输入 0 到 255 之间的优先顺序值。小贴士:
- 为活动环网管理程序配置一个比备用管理程序的优先顺序值更高的数值。
- 优先顺序以信标帧的形式传输。
- (可选)输入以下两个参数的值:
- 信标间隔
- 信标超时
- 选择“设置”。
提供反馈