使用快速设置配置交换机

使用“
快速设置
”为交换机配置 IP 地址。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
使用快速设置配置交换机
  1. 在“
    快速设置
    ”的“
    Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置
    ”下,选择“
    手动配置 IP 设置
    ”。
    小贴士:
    如果选择“
    使用 DHCP 自动获取 IP 设置
    ”,交换机会自动从 DHCP 服务器获取网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。
  2. 根据需要配置其余参数:
    • 物理设备 IP 地址
    • 主机名
    • 子网掩码
    • 网关地址
    • 网络时间协议服务器
    • 用户
    • 密码
    • 确认
    • 管理接口 VLAN
  3. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal