“快速设置”对话框参数
“
快速设置
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置 | |
手动配置 IP 设置 | 为交换机手动输入网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。如果适用,还要手动输入主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址。这是默认设置。 |
使用 DHCP 自动获取 IP 设置 | 交换机自动从 DHCP 服务器获取网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址、子网掩码、网关地址和 IP 地址。如果适用,交换机会自动从 DHCP 服务器获取主 DNS 服务器地址和次 DNS 服务器地址。只要交换机不重新启动,它便会继续使用分配的 IP 信息。 |
IP 设置配置 | |
物理设备 IP 地址 | 交换机的 IP 地址。网络上的每个节点都有唯一的 IP 地址。该 IP 地址不应低于 1.0.0.0 或介于 224.0.0.0 到 255.255.255.255 之间。 此值将配置交换机的 IP 地址,类似于设备管理器网页界面。 如果为交换机重新配置了其他 IP 地址,则保存更改时可能会丢失通信。要解决此问题,请设置新 IP 地址并将其下载到控制器。 |
主机名 | 在监控或排除问题时标识交换机的名称。此功能为可选功能。该名称可以包含字母数字字符、句点和连字符。 |
子网掩码 | 交换机的相应子网掩码。子网掩码是一个 32 位数字。设置每个八位组。 默认值为 255.255.255.0。 此值用于配置子网掩码,类似于设备管理器网页界面。 |
网关地址 | 网关的 IP 地址。网关 IP 地址与交换机 IP 地址应属于同一子网的一部分。交换机 IP 地址和默认网关 IP 地址不能相同。 选择“ 设置 ”时,将向交换机发送网关 IP 地址,但仅在交换机下次启动时应用。 |
网络时间协议服务器 | 网络时间协议 (Network Time Protocol, NTP) 服务器的 IP 地址。NTP 是一种网络协议,用于通过分组交换、可变延迟数据网络在计算机系统之间实现时钟同步。 |
创建密码 | |
用户 | 与密码关联的用户名。默认值为 Admin 。 |
密码 确认 | 交换机的密码可以数字开头,区分大小写,并且可以嵌入空格。密码不能是一位数字,也不能包含 ? 或制表符,并且不允许在开头或结尾处使用空格。默认值为 switch 。要完成初始设置,请更改默认密码。 此密码还用作控制工业协议 (Control Industrial Protocol, CIP) 安全密码。提供密码,以保护对交换机的访问。 |
交换机管理 | |
管理接口 VLAN | 管理交换机的管理 VLAN 的名称和 ID。选择现有 VLAN 作为管理 VLAN。 管理 VLAN 的默认名称为 default ,默认 ID 为 1 。默认 ID 的数字可以是 1 到 1001。确保交换机和网络管理站位于同一 VLAN 中。如果它们不在同一 VLAN 中,您将失去与交换机的管理连接。 |
提供反馈