搜索
1783 Stratix 交换机
针对控制器的更改配置端口
使用“
故障/编程操作
”视图针对控制器的以下更改配置端口:
控制器转换到编程模式
控制器与交换机之间的通信中断
小贴士:
交换机可以处于联机或脱机状态。
要针对控制器的更改配置端口
在设备的选项卡上,选择“
故障/编程操作
”。
在“
故障/编程操作
”视图中,根据需要配置每个端口的参数。
选择“
确定
”以完成更改。
“故障/编程操作”视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal