“故障/编程操作”视图参数
“
故障/编程操作
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
端口 | 为配置选择的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网,Te 表示万兆以太网)、底座或扩展设备编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展设备,3 表示第二个扩展设备)以及特定端口号。例如:
底座和扩展设备编号仅适用于 Stratix 8000/8300 交换机。 |
端口状态时间段 编程模式 | 当控制器转换为编程模式时,指定每个端口上发生的情况。可用值如下:
重要事项 :将端口设置为“禁用 ”可能会中断与交换机之间的通信。 |
端口状态时间段 故障模式 | 当控制器与交换机之间的通信丢失时,指定每个端口上发生的情况。可用值如下:
重要事项 :将端口设置为“禁用 ”可能会中断与交换机之间的通信。 |
提供反馈