添加或编辑 NAT 实例
您可以为 Stratix 5410 交换机添加或编辑 NAT 实例。
先决条件
- 设备必须处于联机状态。
添加或编辑 NAT 实例
- 在设备的选项卡上,选择NAT。
- 在NAT视图中,执行以下操作之一:
- 要创建新 NAT 实例,请选择
。 - 要编辑现有 NAT 实例,请选择
。
- 在“实例名称和端口”视图中,执行以下操作:
- 在“NAT 实例名称”中,键入 NAT 实例的名称。
- 在“端口类型”中,选择端口类型。
- 选中要为此 NAT 实例启用的端口旁边的复选框。
- 选择“下一步”。
- 在“关联 VLAN”视图中,执行以下操作:
- 选中复选框,以将转换后的端口关联到一个或多个 VLAN。
- 选择“下一步”。
- 在“网关地址”视图中,执行以下操作:
- (可选)在“公共网关地址”中,键入一个地址。
- (可选)在“专用网关转换地址”中,键入一个地址。
- 选择“下一步”。
- 在“转换”视图中,执行以下操作:
- 选择
以添加空行。 - 在“设备位置”中,选择设备网络的位置。公共网络的位置可通过防火墙从公共地址映射到专用地址。专用网络的位置可通过防火墙将流量从专用地址映射到公共地址。
- 在“专用 IP 地址”中,输入防火墙后面的 IP 地址。在“公共 IP 地址”中,输入向公众公开的 IP 地址。
- 在“类型”中,选择要添加到转换表中的条目类型,然后根据需要在“计数”或“子网掩码”中输入值。
- 如果为“类型”选择了“范围”,则在“计数”中选择要包含在该范围中的地址数。如果设备位置是专用的,则该范围适用于专用 IP 地址。 如果设备位置是公共的,则该范围适用于公共 IP 地址。
- 如果为“类型”选择了“子网”,则在“子网掩码”中为要转换的地址选择有效的子网掩码。如果设备位置是专用的,则该子网掩码将应用于专用 IP 地址。 如果设备位置是公共的,则该子网掩码将应用于公共 IP 地址。
- 选择“完成”。
- 选择“设置”可将设置发送到交换机。
提供反馈